DUG_Schneider Charge_WH-04

Appairage du module de délestage avec Schneider Charge

Vous pouvez appairer le module de délestage et Schneider Charge pour éviter les perturbations entre eux.
IMPORTANT:
  • Veillez à ce que l'installation du module anti-déclenchement et de la charge Schneider soit effectuée conformément au manuel d'installation.

  • Ne coupez pas l’alimentation pendant le processus d’appairage.

Activer le mode d’appairage

  1. Activez le mode d’appairage dans le module de délestage comme indiqué ci-dessous :

    1. Pour le module EVAxHPC1:
      Allumez le module et appuyez sur le bouton COM pendant 5 s pour entrer dans le mode d'appairage.
      Toutes les DEL clignotent en vert.

    2. Pour le module EVA2HPC3:
      A l'aide d'un tournevis, placez le premier et le dernier commutateur DIP en position "on", puis mettez le module sous tension.
      Seule la LED du système clignote en vert.

  2. Mettre en marche le Schneider Charge. Lorsque le voyant latéral devient vert, appuyez 3 fois sur le bouton fonctionnel (bouton poussoir) de Schneider Charge pour activer le mode d'appairage.


    Le voyant latéral clignote en bleu

Lorsque les deux modules sont en mode d’appairage, attendez quelques minutes qu’ils se connectent l’un à l’autre.

En cas d’appairage réussi :

  • Sur le module EVAxHPC1, les deux LED Heures pleines et Run s’allument en vert fixe.

  • Sur le module EVA2HPC3, le voyant System devient vert tandis que le voyant Communication devient vert fixe.

  • Lors de la charge de Schneider, le voyant latéral devient vert fixe.

NOTE: Une fois l’appairage réussi, définissez la limite de courant max. dans le module de délestage ; pour ce faire, consultez le manuel d’installation correspondant.

Désappairage / annulation depuis le mode d’appairage

Passez en mode d’appairage comme indiqué ci-dessus et suivez la procédure ci-dessous pour désapparier ou annuler le mode d’appairage :

  • Sur le module EVAxHPC1: Avant que l'appairage ne soit réussi, appuyez une fois sur le bouton COM pour l'interrompre.

  • Sur EVA2HPC3 modul: Avant de réussir l'appairage, modifiez l'intensité du courant à l'aide du commutateur DIP pour annuler l'appairage.

  • On Schneider Charge: Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour annuler l'opération.

NOTE: Il est recommandé d'effectuer le processus de désappairage séparément pour le module anti-déclenchement et la station de charge.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?