DUG_Unica-Interrupteur sans fil connecté_WH-05

Dépannage

Symptôme

Cause possible

Solution

La LED clignote en rouge.

La pile de l’interrupteur sans fil est faible ou déchargée.

Remplacez la pile de l’interrupteur sans fil.
NOTE: Une fenêtre pop-up de notification s’affiche dans l’application.

L’interrupteur sans fil s’affiche hors ligne dans l’application.

La pile de l’interrupteur sans fil est faible ou déchargée.

Remplacez la pile de l’interrupteur sans fil.

L’interrupteur sans fil est déconnecté du réseau.

Appuyez sur un bouton-poussoir quelconque de l’interrupteur sans fil.

NOTE: La première pression ne déclenche pas le fonctionnement de l’interrupteur sans fil.

L’appareil ne peut pas se connecter à la passerelle. Après avoir appuyé 3 fois sur le bouton-poussoir en haut à droite, la LED de l’appareil clignote en rouge/vert pendant 30 s.

Le mode d’appairage est passé en mode Bluetooth.

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir en haut à droite de l’appareil, puis maintenez-le enfoncé pendant 20 s, jusqu’à ce que la LED clignote en rouge et que l’appareil redémarre en mode correct (mode Zigbee).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?