Showing 5,181 - 5,190 of 9,846 results

Page 519 of 985
  • Energivy av enskilda enheter

    PowerTag Energy – Wiser Home Bruksanvisning för enheten

    realtidsdata: Tryck på Live i det nedre navigeringsfältet. Diagrammen Kraftflöde och Live visas för 16 A-reläer , smarta kontakter och uppkopplade uttag endast om det finns en energikälla. (Visa upp till 4 högsta enheter). HistorikSå här kommer du åt energihistorik: Tryck på Historik i det nedre navigeringsfältet. Tryck på (A) och välj tidsperiod (A): Timmar, dagar, månader, år. Historiken för de installerade enheterna markeras i diagrammet (B).
  • Comprobación del consumo del dispositivo

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    todas las cargas instaladas con PowerTag En directo: Proporciona datos en directo del consumo de red y el estado en directo de dónde proviene la energía: Red a Hogar: Importar (el hogar consume energía de la red) Hogar a Red: Exportar (el exceso de energía de la producción solar se alimenta a la red
  • Konfigurieren des FBH-Aktors

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Thermostat nach der Kopplung einen Raum zu, und tippen Sie dann auf Weiter zur Konfiguration der FBH. Tippen Sie auf Ausgabegerät (A), um das Menü aufzurufen, und wählen Sie die FBH (B) aus der Liste, die mit dem Thermostat verbunden ist. Eingebautes Relais ist standardmäßig als Ausgabegerät ausgewählt
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    Odace - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    dimmer Wireless switch not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Rotary dimmer The Wireless switch
  • Installation de l’appareil

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Installation de l’appareil Installation de l’appareil Installation de l’appareil Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec ce produit. Liens vers les manuels d’instructions : Insert de thermostat connecté 2 A (S520619, S530619, S540619) Insert de thermostat connecté 2 A (S920502
  • Control de iluminación conectado

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Control de iluminación conectado Control de iluminación conectado Control de iluminación conectado Puede configurar comandos para encender/apagar y regular más o regular menos las luces a través del pulsador. Seleccionar Control de iluminación conectado en el menú deplegable. Pulse la opción que
  • About Signal Strength

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    About Signal Strength About Signal Strength About Signal Strength Zigbee signal strength or RSSI (Received Signal Strength Indicator) indicates the signal quality between your devices and the Wiser hub. The Closer the RSSI value is to 0, the better the signal. For example, an RSSI of -50dBm is a
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    Exxact - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    dimmer Wireless switch not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Rotary dimmer The Wireless switch
  • Abwesenheitsmodus

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Abwesenheitsmodus Abwesenheitsmodus Abwesenheitsmodus Wenn der Abwesenheitsmodus (A) aktiviert ist, werden alle Räume auf die Abwesenheits-Temperatur eingestellt (standardmäßig 16 °C). Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Häkchen in der Seite „Automatisierung“ angezeigt. Sie finden sie im Menü
  • Installing the device

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Installing the device Installing the device Installing the device Refer to the Connected Thermostat Insert 2 A installation instruction supplied with this product. Refer to the Connected Thermostat Module, ZB installation instruction supplied with this product. Selecting the installation site:In
Page 519 of 985