DUG_PowerTag-E_WH-10

Energivy av enskilda enheter

Du kan övervaka fler enheter i kraftflödet på fliken Energi. Du kan se energiförbrukningen i kWh per dag, vecka, månad och år.

Kraftflödet visar omedelbar kraft för dessa enheter, om du har installerat dem.

  • Smarta kontakter

  • Uppkopplade uttag

  • 16A Reläer

Fördelar:

  • Realtidsdata för enskilda enheter.

  • Historik för enskilda enheter.

Förutsättning: Parkoppla smarta kontakter och anslutna uttag genom att tilldela en ikon. Den nya ikonen visas på startskärmen och energinedbrytningen.
Om du parkopplar enheterna med Wiser-hubben för första gången läser du Parkoppla det uppkopplade uttaget, Parkoppla smart kontakt.
Om du redan har installerat enheterna och vill ändra enhetsikonen läser du Byta ikon för Smarta kontakter, Uppkopplade uttag.
OBS: Om du byter ikon till en annan kategori raderas alla historiska data.

När Wiser Home-appen har uppdaterats får användare ett meddelande om att kraftflödesfunktionen är tillgänglig för de nämnda enheterna i fliken Energi.

  1. Läs funktionsuppdateringen och svep för att navigera till nästa skärm.

  2. Tryck på för att stänga överläggsskärmen.

Live

Så här får du åtkomst till realtidsdata:
  1. Tryck på > Live i det nedre navigeringsfältet.

    Diagrammen Kraftflöde och Live visas för 16 A-reläer , smarta kontakter och uppkopplade uttag endast om det finns en energikälla. (Visa upp till 4 högsta enheter).

Historik

Så här kommer du åt energihistorik:
  1. Tryck på > Historik i det nedre navigeringsfältet.

  2. Tryck på (A) och välj tidsperiod (A): Timmar, dagar, månader, år.

    Historiken för de installerade enheterna markeras i diagrammet (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?