Installation de l’appareil
Liens vers les manuels d’instructions :
-
Insert de thermostat connecté 2 A (S520619, S530619, S540619)
-
Insert de thermostat connecté 2 A (S920502, S940502)
Choix
de l’emplacement de montage :
Pour que le thermostat puisse fonctionner, le capteur
de température interne doit être protégé autant
que possible contre les influences externes et les fluctuations de
température. Cela permet de garantir une détection fiable
de la température dans la pièce.
Il convient
donc de prendre en compte les éléments suivants lors de
la détermination de l’emplacement d’installation :
-
Hauteur d’installation min. : 1,5 m au-dessus du sol.
-
N’installez pas l'appareil trop près de fenêtres, de portes ou d’ouvertures d’aération.
-
N’installez pas l’appareil au-dessus de chauffages ou autres sources de chaleur.
-
Ne recouvrez pas l’appareil, ne l’installez pas derrière des rideaux.
-
Évitez d’exposer l’appareil aux rayons du soleil ou à la lumière générée par des lampes.
-
N’installez pas l’appareil dans des bandes d’alimentation au-dessus ou à côté de composants produisant de la chaleur, tels que des variateurs ou des interrupteurs électroniques.
-
Le montage sur la paroi de la cavité nécessite une étanchéité correcte du boîtier de câblage ou du tube d’installation pour empêcher le flux d’air d’affecter les performances du capteur de température.