DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Control de iluminación conectado

Puede configurar comandos para encender/apagar y regular más o regular menos las luces a través del pulsador.
  1. Seleccionar Control de iluminación conectado en el menú deplegable.
  2. Pulse la opción que desee configurar.
    • Encender/Apagar, Regular más/menos: La luz puede encenderse/apagarse pulsando brevemente el botón pulsador y la luminosidad de la luz puede regularse más o menos pulsando y manteniendo pulsado el pulsador.
    • Encender, Regular más: La luz puede encenderse pulsando brevemente el pulsador y la luminosidad de la luz puede regularse más pulsando y manteniendo pulsado el pulsador.
    • Apagar, Regular menos: La luz puede apagarse pulsando brevemente el pulsador y la luminosidad de la luz puede regularse menos pulsando y manteniendo pulsado el pulsador.
  3. Una vez seleccionada la opción, pulse Guardar.
    IMPORTANTE:
    • Si ha configurado un pulsador con el botón Encender, Regular más, puede utilizarla tanto para encender la luz como para aumentar su luminosidad. Sin embargo, para apagar la luz y reducir su luminosidad, debe configurar otro pulsador con la opción Apagar, Regular menos o puede realizar estas acciones a través de la aplicación.

    • Si ha configurado un pulsador con el botón Apagar, Regular menos, puede utilizarla tanto para apagar la luz como para disminuir su luminosidad. Sin embargo, para encender la luz y aumentar su luminosidad, debe configurar otro pulsador con la opción Encender, Regular más o puede realizar estas acciones a través de la aplicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.