Showing 5,251 - 5,260 of 9,846 results

Page 526 of 985
  • Setting the room temperature using the app

    Wiser Underfloor Heating Controller / Connection Strip – Wiser Home Device user guide

    Setting the room temperature using the app Setting the room temperature using the app Setting the room temperature using the app Using the Wiser Home app, you can adjust, set or boost the room temperature. Precondition: Add a Wiser Room Thermostat or Wiser Temperature/Humidity Sensor in the same
  • Quick Home Connect

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa
  • Indicadores LED

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    emergência LED de configuração Conectado ao Wiser Hub A tentar ligar ao Wiser Hub Sem conexão ao Wiser Hub Vermelho intermitente Temperatura do piso excedida LED de um canal Canais ativados LED de aquecimento/arrefecimento Modo de arrefecimento Sensor de condensação ativado LED da bomba Bomba ativada
  • Quick Home Connect

    Sistema M e Sistema D - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    dimmer The Wireless switch is not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Rotary dimmer The Wireless switch
  • Registering for an Exchange Portal

    Wiser Home Essential API – User Guide

    Registering for an Exchange Portal Registering for an Exchange Portal Registering for an Exchange Portal The Exchange portal provides developers with a comprehensive, customized developer portal that offers detailed documentation, easy-to-use try-outs, and support for API key management. To
  • Definición de los ajustes de lux

    Unica - Detector de movimiento con interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    es superior a 1023, esta opción está desactivada. Para ajustar su sensor de movimiento con interruptor para detectar movimiento sin encender las luces, arrastre la barra deslizante para ajustar el umbral a 0. La detección de movimiento seguirá funcionando a todos los efectos, pero las luces no se encenderán. Los rangos de nivel de lux son los siguientes: Muy oscuro: <6 lux Oscuro: 6-100 lux Brillante: 101-300 lux Muy brillante: >300 lux
  • Using the device

    LK FUGA® Wiser wireless PIR dimmer with neutral – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Device Control Screen allows you to switch on/off , adjust the brightness level and control various settings. On the Control tab, select Motion Sensor Dimmer. The Device Control Screen displays the following options: A Tap to turn the device on
  • App Theme

    Wiser Home – System User Guide (France)

    App Theme App Theme App Theme Wiser Home app is available with different color schemes. By default, the app automatically matches your device's overall theme for a seamless look. You can also personalize the app experience by selecting your preferred appearance to light mode or dark mode. color
  • Mudar o nome do dispositivo

    Sensor temperatura/humidade Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Mudar o nome do dispositivo Mudar o nome do dispositivo Mudar o nome do dispositivo No ecrã inicial, toque em . Toque em Dispositivos Sensor temperatura/humidade Nome do dispositivo (A). Além disso, pode mudar o nome do sensor tocando no separador Controlo, Sensor temperatura/humidade Definições do dispositivo Nome do dispositivo (A).
Page 526 of 985