DUG_Motion Sensor_WH-06

Tunnistusviiveen asetus

Tunnistusviive on aika, joka kuluu tunnistimen reagointiin liikkeen havaitsemisen jälkeen.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
    HUOMAUTUS: Herätä tunnistin (paina toimintopainiketta tai simuloi liikettä) ennen uusien asetusten ottamista käyttöön.
  2. Valitse Laitteet > Liiketunnistin > Tunnistusviive (A) valitaksesi jonkin seuraavista vaihtoehdoista (B):
    • 15 s

    • 30 s

    • 45 s

    • 60 s

    EHDOTUS: Lisäksi voit asettaa anturin tunnistuksen viiveajan valitsemalla Ohjaus-välilehdelläLiiketunnistin > Laitteen asetukset > Tunnistusviive A).
    HUOMAUTUS: Tunnistusviiveen muuttaminen pitkästä lyhyeen kestoon lyhentää akun käyttöikää.
  3. Valitse Valmis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?