Showing 5,321 - 5,330 of 9,846 results

Page 533 of 985
  • Indicadores LED

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    emergência LED de configuração Conectado ao Wiser Hub A tentar ligar ao Wiser Hub Sem conexão ao Wiser Hub Vermelho intermitente Temperatura do piso excedida LED de um canal Canais ativados LED de aquecimento/arrefecimento Modo de arrefecimento Sensor de condensação ativado LED da bomba Bomba ativada
  • Quick Home Connect

    Sistema M e Sistema D - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    dimmer The Wireless switch is not able to control the device reliably. The Wireless switch and the device are too far away from each other. Place the Wireless switch in a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Rotary dimmer The Wireless switch
  • Registering for an Exchange Portal

    Wiser Home Essential API – User Guide

    Registering for an Exchange Portal Registering for an Exchange Portal Registering for an Exchange Portal The Exchange portal provides developers with a comprehensive, customized developer portal that offers detailed documentation, easy-to-use try-outs, and support for API key management. To
  • Definición de los ajustes de lux

    Unica - Detector de movimiento con interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    es superior a 1023, esta opción está desactivada. Para ajustar su sensor de movimiento con interruptor para detectar movimiento sin encender las luces, arrastre la barra deslizante para ajustar el umbral a 0. La detección de movimiento seguirá funcionando a todos los efectos, pero las luces no se encenderán. Los rangos de nivel de lux son los siguientes: Muy oscuro: <6 lux Oscuro: 6-100 lux Brillante: 101-300 lux Muy brillante: >300 lux
  • Using the device

    LK FUGA® Wiser wireless PIR dimmer with neutral – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Device Control Screen allows you to switch on/off , adjust the brightness level and control various settings. On the Control tab, select Motion Sensor Dimmer. The Device Control Screen displays the following options: A Tap to turn the device on
  • Ejemplo de una automatización

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización En esta demostración se muestra cómo crear una automatización para cerrar la persiana al abrir la puerta durante el horario nocturno. Vaya a Automatización > para crear una automatización. Para añadir una
  • Tekniset tiedot

    Wiser-lattialämmityksen ohjausyksikkö / liitosnauha – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    , vapaa tila Signaalin enimmäisvahvuus: 14 dBm (25 mW) Saastumisluokka: 2 Energialuokka: IV = 2 % Ohjelmistoluokka: A Sulakkeen luokitus: 3.15 A Releet: Normaalisti auki 2(1)A 3 W:n toimilaitteiden määrä kanavaa kohti: Vyöhykkeet 1 ja 2.....4 toimilaitetta Vyöhykkeet 3 ja 4.....2 toimilaitetta
  • En direct

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    En direct En direct En direct Fournit les données en direct sur la production d'énergie et la consommation dans votre domicile. Cette option vous aide à surveiller les sources d'énergie et à comprendre la quantité d'énergie utilisée par divers appareils. Depuis l'onglet , appuyez sur En direct. A
  • Quick Home Connect

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa
Page 533 of 985