DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Indicadores LED

Utilização normal

LED

Estado do LED

Comportamento

LED

Central elétrica sob tensão

LED Canal 1-6

desligado

Relé aberto (sem pedido de aquecimento)

fechado (pedido de aquecimento)

luz fraca

Atraso na ativação do relé

Teste do sistema/aquecimento de emergência

LED de configuração

Conectado ao Wiser Hub

A tentar ligar ao Wiser Hub

Sem conexão ao Wiser Hub

Vermelho intermitente

Temperatura do piso excedida

LED de um canal

Canais ativados

LED de aquecimento/arrefecimento

Modo de arrefecimento

Sensor de condensação ativado

LED da bomba

Bomba ativada

LED da caldeira

Caldeira ativada

Definições

Ação do utilizador

LED

Estado do LED

Comportamento

Ligação da unidade de controlo para configuração LED do piso hidráulico ao Wiser Hub.

Mantenha pressionado o botão de configuração durante mais de 2 s.

válvulas

Sinal de viragem

/

A ligação está implementada. Siga as instruções da aplicação.

Reinicialização da unidade de controlo para válvulas do piso hidráulico.

Mantenha pressionado o botão de configuração durante mais de 20 s.

LED de configuração

Vermelho até que todos os LED pisquem


A unidade de controlo do piso hidráulico será removida da plataforma Wiser.

Identificação da unidade de controlo para as válvulas. Todos os LED do piso hidráulico da aplicação.

 

Identificação

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?