DUG_Unica Detector de movimiento con interruptor 10A conectado_WH-00

Definición de los ajustes de lux

Puede definir el valor límite para los rangos de lux (como Muy oscuro, Oscuro, Brillante, Muy brillante) del entorno. Esto evitará la falsa detección causada por cambios en la intensidad de la luz.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Luces > Interruptor de movimiento > Umbral de nivel de lux.
  3. Arrastre la barra deslizante para fijar el valor lux umbral.
    SUGERENCIA:
    • También puede seleccionar Utilizar el valor lux actual para ajustar el nivel de lux actual como nivel umbral. Si el valor lux actual es superior a 1023, esta opción está desactivada.

    • Para ajustar su sensor de movimiento con interruptor para detectar movimiento sin encender las luces, arrastre la barra deslizante para ajustar el umbral a 0. La detección de movimiento seguirá funcionando a todos los efectos, pero las luces no se encenderán.

    Los rangos de nivel de lux son los siguientes:

    • Muy oscuro: <6 lux

    • Oscuro: 6-100 lux

    • Brillante: 101-300 lux

    • Muy brillante: >300 lux

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?