Showing 5,901 - 5,910 of 9,846 results

Page 591 of 985
  • Redigering af en automatisering

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Editing an automation

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Technical Data

    LK FUGA® Wiser wireless double relay – Wiser Home Device User Guide

    Connecting Terminals Screwless terminals 2x 1.5 mm² (N) 1x 1.5 mm² (L) 1x 1.5 mm² (Load) Ambient temperature 5 … 25 °C (temporarily up to 35 °C) External fuse protection max. 16 A circuit breaker Nominal current 2x 5 A, cosφ = 0.6 Operating frequency 2405 ... 2480 MHz Max. radio-frequency power transmitted < 10 mW Communication protocol Zigbee 3.0 certified
  • Paramètres avancés

    PowerTag Energy – Guide de l’utilisateur de l’appareil Wiser Home

    système solaire sur réseau. Si vous avez retiré le système solaire, appuyez sur (A) et sélectionnez Non. Si vous avez configuré votre PowerTag sur Solaire ou Solaire / Batterie (combo), le champ (A) Avez-vous des panneaux solaires ? sera désactivé. Consultez Appairage de l'appareil avec ESS. Si
  • Creación de una automatización

    Enchufe inalámbrico Wiser 16A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una automatización Creación de una automatización Creación de una automatización Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o que se activan a horas programadas. Con la aplicación Wiser, puede crear
  • Selección del tipo de dispositivo

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Puede cambiar el tipo de dispositivo a Persiana con lamas basculantes si dispone de una función de inclinación. En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Persianas Micromódulo de persiana. Pulse (A) y seleccione un tipo de dispositivo. Si el tipo de dispositivo está seleccionado como Persiana con lamas basculantes, pulse (B) y seleccione un tipo de lamas (C). Pulse Aceptar.
  • Configurar la hora de inicio y finalización

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    de confort estacional: En la página de configuración Modo de confort estacional, pulse Hora. Seleccione la hora en el modo de confort estacional para EMPEZAR A LAS y TERMINAR A LAS. Puede iniciar y detener el modo de confort estacional algún tiempo antes o después del amanecer/atardecer. Toque Establecer.
  • Indicação LED

    Micromódulo Estores Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Indicação LED Indicação LED Indicação LED Emparelhar o dispositivo Ação do utilizador Indicação LED Estado Pressione brevemente o botão configuração/redefinição ou o botão de pressão 3 vezes. O LED pisca a âmbar uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o
  • Sulkimen toiminnan hallinta ilman lämpötila-anturia

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    : laitteen Seasonal Comfort-tila asetussivulla napauta Muut huoneanturit. Wiser Home -sovellus näyttää huoneet, joissa ei ole lämpötila-antureita, luettelossa (A). Valitse huone luettelosta (A). Voit käyttää jotakin seuraavista lämpötiloista valitun huoneen viitelämpötilana: Toisen huoneen lämpötila
  • Definições de bloqueio da interface de utilizador

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Definições de bloqueio da interface de utilizador Definições de bloqueio da interface de utilizador Definições de bloqueio da interface de utilizador Através da aplicação Wiser Home, pode bloquear os controlos do termostato (nada acontecerá quando a tampa do termostato for torcida na direção + ou
Page 591 of 985