DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Configurar la hora de inicio y finalización

La aplicación Wiser Home le permite definir la hora de inicio y finalización del modo de confort estacional.

Para configurar la hora de inicio y finalización del modo de confort estacional:
  1. En la página de configuración Modo de confort estacional, pulse Hora.
  2. Seleccione la hora en el modo de confort estacional para EMPEZAR A LAS y TERMINAR A LAS.
    NOTA: Puede iniciar y detener el modo de confort estacional algún tiempo antes o después del amanecer/atardecer.
  3. Toque Establecer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?