DUG_Radiator Thermostat_WH-06

Definições de bloqueio da interface de utilizador

Através da aplicação Wiser Home, pode bloquear os controlos do termostato (nada acontecerá quando a tampa do termostato for torcida na direção + ou -). Isto impede que as crianças alterem as temperaturas na sua divisão ao brincar com o termostato.
Para bloquear ou desbloquear o controlo do termostato:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque no botão Dispositivos > Termostato do radiador > Bloqueio do dispositivo (A) para bloquear ou desbloquear o controlo do termostato.
    SUGESTÃO: Quando o bloqueio do termostato estiver ativo, um (B) aparecerá ao lado do termostato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?