Paramètres avancés
-
Installation d'un nouveau système solaire sur réseau.
-
Suppression du système solaire sur réseau.
-
Si la direction de l'alimentation est incorrecte avec le système solaire sur réseau existant.
-
Si vous avez modifié votre limite du réseau (contrat d’alimentation) .
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur.
- Appuyez sur OK lorsque la fenêtre d’avertissement vous invite à confirmer.
- Suivez l'une des étapes ci-dessous en fonction des
besoins :
- Si vous avez installé un nouveau système solaire sur réseau. Reportez-vous à la section Appairage de l'appareil avec un système solaire sur réseau.
- Si vous avez retiré
le système solaire, appuyez sur (A) et sélectionnez Non.
NOTE: Si vous avez configuré votre PowerTag sur Solaire ou Solaire / Batterie (combo), le champ (A) Avez-vous des panneaux solaires ? sera désactivé. Consultez Appairage de l'appareil avec ESS.
- Si votre système solaire alimente uniquement le réseau, appuyez sur (B) et sélectionnez Oui, je vends tout.
- Pour mettre à jour votre contrat d'alimentation, sélectionnez
votre limite du réseau (kVA/A/kW) (C)
dans le menu déroulant, puis appuyez sur
et saisissez une valeur à l'aide du clavier numérique selon votre pays.
- Activez ou désactivez le commutateur à bascule Inverser la direction (D) si la direction de l'alimentation est incorrecte avec le système solaire sur réseau existant. Reportez-vous à la section Appairage de l'appareil avec un système solaire sur réseau.
SUGGESTION: Pendant la nuit, la direction de l'alimentation doit être du réseau vers la maison ; si la direction de l'alimentation est incorrecte, activez ou désactivez le commutateur à bascule Inverser la direction (D) en conséquence.Suivez la même procédure pour configurer les paramètres avancés pour ESS -Solaire, Solaire / Batterie (combo) .
-
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
-
Activez ou désactivez Inverser la direction (D) si la direction de l'alimentation est incorrecte avec l'ESS existant. Reportez-vous à Appairage de l'appareil avec le système de stockage d'énergie.