DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Selección del tipo de dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede cambiar el tipo de dispositivo según sus necesidades.
NOTA: El tipo de dispositivo estaba seleccionado como Persiana en el momento del emparejamiento con el Wiser Hub. Puede cambiar el tipo de dispositivo a Persiana con lamas basculantes si dispone de una función de inclinación.
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Persianas > Micromódulo de persiana.
  3. Pulse (A) y seleccione un tipo de dispositivo.
  4. Si el tipo de dispositivo está seleccionado como Persiana con lamas basculantes, pulse (B) y seleccione un tipo de lamas (C).
  5. Pulse Aceptar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?