Showing 6,241 - 6,250 of 9,846 results

Page 625 of 985
  • Redefinir o dispositivo no Quick Home Connect

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Redefinir o micromódulo interruptor de luz Redefinir o micromódulo estores Redefinir o micromódulo variador multifios. Redefinir a tomada Redefinir o módulo de botão de pressão Quando a reinicialização for realizada com sucesso. O interruptor e o dispositivo sem fios voltam às predefinições de fábrica
  • Technical data

    Wiser Micro Module Light Switch – Wiser Home Device user guide

    Technical data Technical data Technical data Nominal power rating for load type Incandescent lamp 2200 W Halogen lamp 2000 W Iron core transformer 500 VA Motor 1000 VA Electronic step-down converter 1050 VA Capacitive load 10 A, 140 µF Fluorescent lamp 100 W LED 200 W Boiler 2000 W Room heater 1500
  • Hantera jalusi utan temperatursensor

    Wiser jalusibrytarpuck – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    konfigurationssidan, tryck på Andra rumsgivare. Wiser Home-appen visar rummen utan temperatursensorer i lista (A). Välj ett rum från listan (A). Du kan använda någon av följande temperaturer som referenstemperatur för det valda rummet: Temperatur som uppmätts av temperaturgivare i ett annat rum
  • Indicaciones LED

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    restablecimiento. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED empieza a parpadear en verde antes de apagarse. Nivel de batería Indicación LED Estado El LED parpadea en rojo una vez cuando se pulsa un pulsador. La batería está baja (<10 %). Sustituir la batería del interruptor inalámbrico. Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.
  • Laitteen käyttäminen

    Schneider Charge – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen käyttäminen Laitteen käyttäminen Laitteen käyttäminen Ohjauspaneelin avulla voit käynnistää ja pysäyttää latauksen ja seurata virrankulutusta. Pääset ohjauspaneeliin napauttamalla Ohjaus -sivulla Schneider Charge. Ohjauspaneelin sivulla, Näet vaihtoehdot A, B, C ja D. Napauta nähdäksesi
  • Scenarier

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Scenarier Scenarier Scenarier Opret et scenarie for at ændre tilstanden for flere enheder med et enkelt tryk. Scenarier fungerer som scener og giver dig mulighed for at styre flere enheder på samme tid. Scenarier oprettes og redigeres på skærmen Automatisering (A) A Navigér til skærmbilledet
  • Compatible Wiser Devices for Matter Bridge

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Wiser Water Leakage Sensor Wiser Motion Sensor Wiser Temperature/Humidity Sensor Lights Wiser Micro Module Light Switch Connected Relay Switch 10 A LK Wiser Push-Button SwitchLK FUGA Wiser Push-Button Switch Dimmers Wiser Micro Module Dimmer Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer LK FUGA Wiser
  • Controlar o sensor de movimento

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Controlar o sensor de movimento Controlar o sensor de movimento Controlar o sensor de movimento Através da aplicação Wiser Home, pode: Ver se o sensor de movimento está ocupado ou desocupado. Definir o tempo durante o qual um dispositivo conectado ao sensor de movimento deve funcionar após a
  • Opening/Closing the shutter using app

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Opening/Closing the shutter using app Opening/Closing the shutter using app Opening/Closing the shutter using app To open/close the shutter: On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. Tap (A) or (B) of the shutter or shutter slat to open/close it. You can also
  • Setting the display brightness

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    brightness: On the Home screen, tap . Tap Devices Flush Mount Thermostat Room settings Brightness (A). Set the active and inactive brightness using the sliding bars. Default active screen brightness is 100%. Range from 1%~100%, and the setting accuracy is 1%. Default inactive screen brightness is 0
Page 625 of 985