DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Indicaciones LED

Emparejamiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en naranja una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante unos segundos antes de apagarse.

Restablecimiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

El LED parpadea en rojo una vez por segundo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED empieza a parpadear en verde antes de apagarse.

Nivel de batería

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en rojo una vez cuando se pulsa un pulsador.

La batería está baja (<10 %). Sustituir la batería del interruptor inalámbrico.

NOTA: Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?