SUG_DA_WH-04

Scenarier

Opret et scenarie for at ændre tilstanden for flere enheder med et enkelt tryk. Scenarier fungerer som scener og giver dig mulighed for at styre flere enheder på samme tid.

Scenarier oprettes og redigeres på skærmen Automatisering (A)

A

Navigér til skærmbilledet Automatiseringer.

B

Aktivér et scenarie.

C

Ændring af scenariernes rækkefølge.

Påvirker også listen på Hjem-skærmen.

D

Redigér et scenarie.

E

Tilføj et scenarie

BEMÆRK:
  • Et scenarie indstiller kun enheders status. For at indstille de berørte enheder på en anden status skal du ændre den manuelt eller oprette et reverserende scenarie.

  • Hvis du har føjet en klimaenhed til scenariet, kan du fortryde ændringen af klimaenheden ved at trykke på Annullér alle tilsidesættelser.

  • Hvis en enhed følger en tidsplan, varer scenariet for denne enhed kun indtil den næste planlagte indstilling.

Scenarier kan også tilordnes til trykknapper på specifikke enheder (f.eks. Trådløs kontakt). Find flere oplysninger om denne funktion i brugervejledningen til den pågældende enhed. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen for hver enhed.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.