DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Controlar o sensor de movimento

Através da aplicação Wiser Home, pode:
  • Ver se o sensor de movimento está ocupado ou desocupado.

  • Definir o tempo durante o qual um dispositivo conectado ao sensor de movimento deve funcionar após a deteção de movimento.

  • Gerencie o estado (LIGADO/DESLIGADO ou Aberto/Fechado) do dispositivo conectado ao sensor de movimento.


Para controlar o dispositivo conectado ao sensor de movimento:
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o sensor de movimento.
    NOTA: Se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser, o separador Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.
  2. Selecione o sensor de movimento necessário da lista (A).
  3. Selecione o tempo durante o qual sensor de movimento deverá funcionar.
  4. Se necessário, toque no ícone do dispositivo para o ativar ou desativar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?