Showing 681 - 690 of 1,449 results

Page 69 of 145
  • Manuelle Einstellung des Timermodus

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Création d’un automatisme

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    d’état d’un équipement: Sélectionnez un appareil pour activer l’automatisme. Mode Absence: Activez/ Désactivez le mode Absence pour déclencher une action. Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d’informations
  • eSetup App

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    for Electricians App you can, Commissioning of Wiser products with step by step guidance See the complete installation in DEMO Mode (no need of actual devices) Define the system and settings of the devices Verify and test the installation Get connected to Bluetooth or Wifi to the product directly
  • Affichage LED

    Wiser micromodule de puissance – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    Affichage LED Affichage LED Affichage LED Appairage de l’appareil Action de l’utilisateur Affichage LED État Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir (APPUYER). La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé
  • Affichage LED

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Affichage LED Affichage LED Affichage LED Appairage Action de l'utilisateur Affichage LED Statut Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l'appairage terminé, la LED s'allume en vert pendant un
  • Interconnexion d’appareils sans passerelle Wiser

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    fumée principal 3 fois en 2 s. La LED En attente s’allume pendant 30 s lorsque l’appareil se trouve en mode d’appairage. Identifiez un détecteur de fumée secondaire et appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s. La LED En attente clignote 3 fois sur les détecteurs de fumée principal et
  • Migration from Wiser Energy to Wiser Home

    Wiser Home – System User Guide (France)

    firmware version will be printed on the device or can be provided by customer support), enable the Legacy PowerTag Energy mode toggle switch on the Wiser Hub’s Device Details screen to allow the system to pair with them. On the Home screen of the Wiser Home app, tap . Tap Devices > Hub 2 nd Gen to navigate to the Device Details screen. Tap the toggle switch and enable the Legacy PowerTag Energy mode to commission the old PowerTag.
  • Migration from Wiser Energy to Wiser Home

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    firmware version will be printed on the device or can be provided by customer support), enable the Legacy PowerTag Energy mode toggle switch on the Wiser Hub’s Device Details screen to allow the system to pair with them. On the Home screen of the Wiser Home app, tap . Tap Devices > Hub 2 nd Gen to navigate to the Device Details screen. Tap the toggle switch and enable the Legacy PowerTag Energy mode to commission the old PowerTag.
  • Modo Eco

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

  • Komfortläge

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

Page 69 of 145