DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Création d’un automatisme

L’automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des moments planifiés. En utilisant l’application Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Aller à Automation > pour créer une automatisation.
    NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés.
  3. Appuyez sur et choisissez un icône représentant le mieux votre automatisme.
  4. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes (B):
    • Toutes les conditions: Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition: Cela déclenche une action lorsqu’au moins une condition est remplie.
  5. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (C):
    • Changement d’état d’un équipement: Sélectionnez un appareil pour activer l’automatisme.
    • Mode Absence: Activez/ Désactivez le mode Absence pour déclencher une action.
      NOTE: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d’informations, consultez Mode Absence.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10conditions.

    • Pour supprimer une condition, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  6. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (D):
    • Heure précise de la journée: Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé
    • Période de temps: Journée, nuit, personnalisée
    NOTE: Pour supprimer une heure précise, balayez vers la gauche et appuyez sur .
  7. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (E):
    • Contrôler un appareil: Sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
    • Envoyer une notification: Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment: Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attendez: Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1heure et 1minutejusqu’à un maximum de 24heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d’un automatisme.
  8. Appuyez sur Contrôler un appareil > MicromoduleVolet.
    Réglez le pourcentage d’ouverture/ de fermeture requis ou l’état complètement ouvert/ fermé à l’aide de la barre coulissante (F), puis appuyez sur Enregistrer.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10actions.

    • Pour supprimer une action, balayez vers la gauche l’action et appuyez sur .

  9. Entrez le nom de l’automatisme (G) .

    Vous pouvez choisir l’image de couverture représentant votre automatisme en appuyant sur .

  10. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    L’utilisation de (H) vous permet d’activer ou de désactiver l’automatisme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?