SUG_SV_FI_WH-04

Komfortläge

Komfortläget är en smart funktion som hjälper till att säkerställa att börtemperaturen uppnås när uppvärmningen är planerad att starta.

Det ökar värmekomforten genom att justera börvärdet före schema och ser till att rummet når önskad temperatur vid exakt den tidpunkt du ställer in. Dessutom sparar det energi genom att optimera tiden som varmvattenberedaren ska slås på, till skillnad från konventionell uppvärmning som endast startar uppvärmningen vid den schemalagda tidpunkten.

OBS: Komfortläge som en funktion gäller för alla rum och kan inte aktiveras för enskilda rum. Om du har schemalagt vissa värmeintervall för att börja begära värme tidigt måste de omprogrammeras när komfortläget aktiveras.

Komfortläge inaktiverat

När komfortläget är inaktiverat startar rummet uppvärmningen vid den schemalagda tidpunkten och når börvärdet en tid efter den schemalagda starttiden.

Varmvattenberedaren börjar värmas kl. 6:00 på morgonen, enligt den schemabegäran som ställts in för en temperaturändring.

Komfortläge aktiverat

När komfortläget är aktiverat kommer ett rum att börja värmas upp till 3 timmar före en planerad temperaturändring. Den specifika tid som behövs för att förvärma rummet beräknas av Wiser och kan variera.

Varmvattenberedaren startar före kl. 6:00 för att uppnå den önskade temperaturen i tid för den planerade ändringen.

När ett rum befinner sig i en komfortperiod visas en C-ikon med en omslutande pil på appens temperaturjusteringsskärm. Den här ikonen visas också på rumstermostatens display.

Under en komfortperiod visar Wiser Home-appen och Wiser-rumstermostaten med display den kommande börtemperaturen som Wiser styr uppvärmningen till. Om schemat till exempel kräver 16 °C över natten och sedan 21 °C från kl. 6:00 visar Wiser Home-appen och rumstermostaten ett inringat ”C” och 21 °C som börtemperatur under komfortperioden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?