Showing 6,861 - 6,870 of 9,846 results

Page 687 of 985
  • Support

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    of the Wiser system. Upload Logs This option allows you to upload log files if you have identified any issues in the app. When you tap on the option, a popup will appear, allowing you to describe the issue. Click OK to generate an ID number for this problem, and then contact the Schneider support
  • Gestión del funcionamiento de la persiana sin sensor de temperatura

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    habitación donde no se ha instalado ningún sensor de temperatura. Para definir la temperatura de referencia: En la página de configuración del Modo confort estacional, pulse Otros sensores de habitación. La aplicación Wiser Home muestra las habitaciones sin sensores de temperatura en la lista (A). Seleccione
  • Shutter calibration with Wiser app

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    percentage (A). The shutter opens completely and then it reaches to the desired position set in step 2. The shutter is now calibrated. Shutter with tilting slats On the Control tab, tap All devices or the room tab where the device is located. On the device control screen, in the Position tab, drag the
  • Silenciamiento de las alertas del dispositivo

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    realizando una pulsación corta del botón de Prueba/Silencio. El usuario debe sustituir el dispositivo en un plazo de 30 días a partir de la primera alerta. Siempre puede comprobar el nivel de batería actual en el panel de control. Detección de fallos Cuando se detecta un fallo en la alarma de humos, se
  • Verwendung des Geräts

    EVlink Home Smart – Wiser Home Gerät Benutzerhandbuch

    Bedienfelds, Sie können die Optionen A, B, C, D sehen. Tippen Sie auf , um die Optionen E, F, G, H, J anzuzeigen. A Gesamtkosten der Ladesitzung. B Gesamtdauer der Aufladung während der Sitzung. C Gesamtenergieverbrauch in der Sitzung. D Steuertaste (Ladevorgang starten/beenden, Pause/Fortsetzen). E Zur
  • Réinitialisation du code PIN avec l’application eSetup

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    - International ou EVlink Home Smart - France en fonction de l’emplacement d’installation de l’EVlink Home Smart. Sur l’écran saisissez le Nouveau code PIN, confirmez le code PIN et appuyez sur Sauvegarder. Appuyez sur Réinitialiser le code PIN (A) et sélectionnez Confirmer (B). Appuyez sur le bouton d’arrêt dans
  • Emparejamiento del interruptor inalámbrico con micromódulo regulador multicable

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Emparejamiento del interruptor inalámbrico con micromódulo regulador multicable Emparejamiento del interruptor inalámbrico con micromódulo regulador multicable Emparejamiento del interruptor inalámbrico con micromódulo regulador multicable Requisitos previos: Al conectar el regulador a los
  • Scheman

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    schemalagd åtgärd pågår kommer systemet därför att stoppa det pågående schemat. För en detaljerad förståelse av vilka åtgärder/styrlägen som har företräde framför andra, se Förstå prioriteter för kontrolläge . Scheman skapas och redigeras på skärmen Automatisering (A) Tryck på ett schema för att
  • Persiana

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Persiana Persiana Persiana En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Persianas. Pulse Duración de la apertura/ Duración del cierre (A) e introduzca el tiempo de apertura/cierre registrado de la persiana.
  • Boost Mode

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Boost Mode Boost Mode Boost Mode Boost Mode will apply a boost of +2 °C for one hour to every room in the system. On the Automation Screen: Tap Boost All. To end boost mode earlier, tap Cancel all overrides.
Page 687 of 985