DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Emparejamiento del interruptor inalámbrico con micromódulo regulador multicable

Requisitos previos: Al conectar el regulador a los pulsadores mecánicos, asegúrese de que el terminal 1 del regulador está conectado al pulsador mecánico izquierdo y el terminal 2 del regulador está conectado al pulsador mecánico derecho.
  1. Realice una pulsación corta del pulsador de arriba en el interruptor inalámbrico.
    El LED de estado parpadea en verde.

  2. ADVERTENCIA
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
    • Respete la normativa vigente al trabajar con piezas activas.
    • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la norma EN 60900.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
    Siga una de las opciones para emparejar el regulador:
    • Realice 5 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del botón Configuración/Reinicio en el regulador.
    • Realice 5 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del pulsador izquierdo (conectado al terminal 1).
    El LED de estado parpadea en verde en el regulador.
    NOTA: Si el regulador se encuentra detrás del pulsador mecánico, el LED de estado no es visible.

    La luz conectada al regulador parpadea unas cuantas veces. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el regulador. El regulador se puede controlar ahora a través del interruptor inalámbrico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.