SUG_SV_FI_WH-04

Scheman

Ställ in ett schema för att definiera den specifika tiden för att ändra enhetens status.
FÖRSLAG: Schemat ändrar enhetens tillstånd baserat på de händelser som angetts vid en viss tidpunkt. Om du behöver ändra tillstånd vid en annan tidpunkt lägger du till en annan schemahändelse.
  • Exempel 1:

    Händelse 1: Ställ in uppvärmningen på 19 °C kl. 6:30.
    Händelse 2: Ställ in uppvärmningen på 15 °C kl. 8:30.


    Resultat: Denna åtgärd bibehåller temperaturen på 19 °C från 6:30 till 8:30, och kl. 8:30 ändras den till 15 °C.

  • Exempel 2:

    Händelse 1: Ställ in köksbelysningen på 'PÅ' kl. 19:00.
    Händelse 2: Ställ in köksbelysningen på 'AV' kl. 23:00.

    Resultat: Den här åtgärden håller köket tänt från 19:00 till 23:00, och kl. 23:00 släcks köksbelysningen.

OBS: Den nya åtgärden åsidosätter alltid den aktuella åtgärden. Om en ny händelse läggs till i enheten eller om en manuell åtgärd utförs medan en schemalagd åtgärd pågår kommer systemet därför att stoppa det pågående schemat. För en detaljerad förståelse av vilka åtgärder/styrlägen som har företräde framför andra, se Förstå prioriteter för kontrolläge .

Scheman skapas och redigeras på skärmen Automatisering (A)

Tryck på ett schema för att navigera till detaljer om schemat.

Detaljer om schemat:

A

Enhetstyp

Ett schema kan endast anges för en specifik enhetstyp.

B

Namn på schemat

C

Enheter som schemat gäller för

D

Händelselista

Händelserna i schemat listas här, sorterade efter veckodag.

Strecken ger en översikt över enhetens status under en händelse (t.ex. ett helt grönt streck när jalusin är helt öppen).

Tiden för händelsen visas bredvid strecket.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.