DUG_EVlink_WH-07

Réinitialisation du code PIN avec l’application eSetup

Si le code PIN d’eSetup est perdu, vous pouvez rétablir la valeur par défaut du code PIN à l’aide de l’application eSetup.
  1. Mettez l’EVlink Home Smart sous tension pour activer le Wi-Fi direct EVlink Home Smart®.
    Le Wi-Fi® direct reste actif pendant 4 minutes après la mise sous tension.
  2. Ouvrez l’application eSetup et sélectionnez EVlink Home Smart, puis appuyez sur Ouvrir les paramètres.
  3. Sélectionner EVlink Home Smart - International ou EVlink Home Smart - France en fonction de l’emplacement d’installation de l’EVlink Home Smart.
  4. Sur l’écran saisissez le Nouveau code PIN, confirmez le code PIN et appuyez sur Sauvegarder.
  5. Appuyez sur Réinitialiser le code PIN (A) et sélectionnez Confirmer (B).
  6. Appuyez sur le bouton d’arrêt dans un délai de 3 minutes et 30 secondes.
    NOTE: Déverrouillez le bouton d’arrêt en le faisant pivoter de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre.

  7. Au bout de 10 secondes, entrez le Nouveau code confidentiel, confirmez le code PIN et appuyez sur Enregistrer.
    NOTE: Le code PIN doit contenir de 6 à 16 chiffres, ne peut pas contenir le même chiffre plus de 3 fois ou une suite de 6 chiffres ou plus.
    La mise à jour du nouveau code PIN a réussi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?