Showing 6,951 - 6,960 of 9,846 results

Page 696 of 985
  • Automation

    LK FUGA® Wiser wireless double relay – Wiser Home Device User Guide

    Automation Automation Automation An automation allows you to trigger an action automatically or at scheduled times when certain conditions are met. By using the Wiser Home app, you can create automations based on your needs. This example demonstrates how a device works when the condition is met.
  • Home Screen

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Home Screen Home Screen Home Screen Home Screen provides quick access to your favourite devices, lets you activate moments effortlessly, and offers personalized tips to help you maximize energy savings. Home Screen: A Setting Tap to navigate to the settings screen. B Favourite devices You can add
  • Configuration - tarif standard

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    navigation dans le menu ci-dessous si vous devez modifier le taux tarifaire.Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur Gestion de l’énergie Tarif Électricité. Appuyez sur (A) et sélectionnez Standard. Appuyez sur (B) pour définir la limite du contrat. La limite du contrat est déjà définie lors de
  • Extra apparaten koppelen

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    weergegeven en de status-LED op de PowerTag knippert snel groen. Tik op OK in het meldingsvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de PowerTag . Tik op , de lijst met labels verschijnt op de pagina Type. Kies een label dat het beste past bij uw PowerTag en tik op Opslaan. Tik op (A), voer een
  • Raumeinstellung

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Pairing Anti-Tripping Module with Schneider Charge

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    EVAxHPC1 module:Power on the module and then press COM button for 5 s to enter the pairing mode. All LEDs blinks green. For EVA2HPC3 module:Using a screw driver set the first and last DIP switch to on position and then Power on the module. Only System LED blinks green. Power on the Schneider Charge
  • Eliminación de los datos personales restableciendo el PIN

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    establezca una conexión Bluetooth. Si los LED del dongle no se iluminan después de conectar el inversor, retire dongle y vuelva a conectarlo al inversor.Una vez enchufado, las luces "PWR" y "COM" del dongle se iluminarán en color verde fijo. La conexión Bluetooth agota el tiempo de espera después de 30
  • Parkoppla enheten med Wiser-hubb

    Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    enheten manuellt och går vidare till steg 4. Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ: (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64
  • Renommer l’appareil

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Renommer l’appareil Renommer l’appareil Renommer l’appareil Renommez l’appareil à l’aide de l’application Wiser Home. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Micromodule pour variateur de lumière Nom de l’appareil (A) pour renommer l’appareil.
  • Laitteen poistaminen

    Wiser kytkinmoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen poistaminen Laitteen poistaminen Laitteen poistaminen Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet Mikromoduulikytkin Poista (A). Laitteen poistaminen nollaa moduulin. Nollauksen jälkeen LED-valo muuttuu keltaiseksi sen merkiksi, että moduuli on valmis muodostamaan pariliitoksen toisen verkon kanssa. Jos moduulin pariliittämisessä tai nollauksessa ilmenee ongelmia, katso lisätietoja kohdasta Laitteen nollaaminen.
Page 696 of 985