Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Configuration - tarif standard

Pour régler un tarif standard :
  1. Après avoir lu les informations d’intégration du tarif. Sur l’écran Tarif, appuyez sur Électricité.
    NOTE: Si vous avez déjà configuré les paramètres de votre tarif, poursuivez la navigation dans le menu ci-dessous si vous devez modifier le taux tarifaire.
    Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Gestion de l’énergie > Tarif > Électricité.
  2. Appuyez sur (A) et sélectionnez Standard.
  3. Appuyez sur (B) pour définir la limite du contrat.
    IMPORTANT:
    1. Sélectionnez votre limite du contrat (kVA/A/kW) dans le menu déroulant, puis appuyez sur et saisissez une valeur à l’aide du clavier numérique selon votre pays.
      SUGGESTION: La valeur par défaut est 36 kVA avec une plage comprise entre 1 et 42 kVA..

      Une fenêtre de notification s’affiche pour indiquer que la limite du contrat est utilisée par l’algorithme de gestion de la fonction délestage. Si elle n’est pas correctement définie, cela peut entraîner un dysfonctionnement et provoquer une coupure de courant. Appuyez sur Continuer si vous souhaitez poursuivre.

      IMPORTANT: Le délestage s’applique uniquement si vous avez installé un chauffe-eau/une prise VE/Schneider Charge/EVlink Home Smart dans votre maison.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).
    2. Appuyez sur après avoir défini la limite du contrat.
  4. Appuyez sur (C) et sélectionnez un type d’abonnement (D) (fait référence à des frais récurrents).
  5. Entrez une valeur dans le champ Coût (€) (E) et appuyez sur Enregistrer.
    SUGGESTION: Le prix de l’abonnement est appliqué pour rétablir le coût de base du service d’électricité, indépendamment de la quantité d’énergie utilisée. Ces tarifs sont des coûts d’électricité qui ne changent pas, quelle que soit la quantité d’électricité que vous consommez. Ce montant est fixé dans vos factures d’électricité.
  6. Appuyez sur (F), saisissez un tarif de consommation standard dans le champ Tarif - €/kWh et appuyez sur Mise à jour.
  7. Appuyez sur Sauvegarder (G).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?