DUG_Inverter and Storage_WH-03

Eliminación de los datos personales restableciendo el PIN

El siguiente procedimiento permite al usuario eliminar la información de Bluetooth y Wi-Fi del inversor.
  1. En la aplicación Wiser Home, en la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Energía > Inversor > Red Wi-Fi.
  3. Toque Siguiente para configurar la conexión Bluetooth.
    IMPORTANTE: Habilite los permisos de Bluetooth para la aplicación Wiser Home y active el Bluetooth en su smartphone.

    Espere unos segundos hasta que la aplicación establezca una conexión Bluetooth.
    IMPORTANTE:
    • Si los LED del dongle no se iluminan después de conectar el inversor, retire dongle y vuelva a conectarlo al inversor.
      Una vez enchufado, las luces "PWR" y "COM" del dongle se iluminarán en color verde fijo.

    • La conexión Bluetooth agota el tiempo de espera después de 30 minutos de inactividad. Para reactivar, retire el dongle y vuelva a conectarlo al inversor.

  4. Toque Siguiente para conectar el dispositivo.
  5. Una vez que el dispositivo esté conectado, aparecerá la siguiente pantalla para introducir el PIN. Para restablecer el PIN, toque ¿Olvidaste el PIN?
  6. Seleccione cualquiera de las opciones para restablecer el PIN:

    1. Toque Cámara abierta para escanear el QR situado en el frente del dongle.

    2. Toque No encuentro el código QR.

      Póngase en contacto con el equipo del servicio de atención al cliente para obtener la identificación única para restablecer el PIN e introduzca la identificación única de 42 caracteres.

    Después de un reinicio exitoso, los LED de SRV, NET y COM en el dongle parpadearán durante unos segundos. Esto indica que se han eliminado todos los datos de Wi-Fi y Bluetooth.
    Cree un nuevo PIN en la siguiente pantalla siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Este procedimiento de restablecimiento del PIN permite al usuario eliminar la información de ajustes de Bluetooth y Wi-Fi del inversor, pero no del teléfono.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?