Pairing the device with Wiser Hub
- På skärmen Hem trycker du på
.
- Tryck Appliances > . >
- Tryck på Skanna QR-kod och
ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden
som finns på enheten.OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta QR-koden för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.
Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden. och välj ett av följande alternativ:
-
(A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskodoch tryck sedan på Anslut. The app will verify if the Mac Address/EUI–64 and Install code are valid.
-
(B): Tap this option if you are unable to find the Mac Address/EUI–64 and Install code.
-
- Tryck Nästa, short press the push button 3 times and make sure that the LED blinks amber.
- Once the device is joined, tap
(A) and select an icon suitable for your load and tap Spara.
OBS: Electric plug icon is assigned by default. - Tryck
(B) to enter the name of the device.
- Tryck Nästa and assign the
socket to a new room or an existing room and tap Skicka.VIKTIG: Nästa skärm visar sidan Enhetsinställningar, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på Skicka. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Konfigurera enheten.