Showing 711 - 720 of 1,449 results

Page 72 of 145
  • Automatismes

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    conditions peuvent être: Changement d’état d’un appareil. Activer le mode Absence. Les temps peuvent être: Heure précise de la journée (par ex. 7h30 tous les jours). Période de temps (p. ex. du lever au coucher du soleil). Les actions peuvent être: Modifier l’état d’un appareil (p. ex. volet ouvert 50
  • Application eSetup

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    via smartphone, grâce à l'application eSetup for Electricians Avec l'application eSetup for Electricians, vous pouvez Mettre en service des produits Wiser avec des conseils pas à pas Voir l'installation complète en mode DEMO (pas besoin d'appareils réels) Définir le système et les réglages des
  • LED indications

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing the device User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays solid green for a time, before turning Off. Resetting
  • Au sujet de l’appareil

    Micromodule chauffage électrique FIP – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    mode automatique, car Wiser peut uniquement contrôler la température ambiante en mode automatique. Nous recommandons également de définir une température de consigne plus élevée que d'habitude, par exemple 25 °C.
  • Au sujet de l’appareil

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    d’une alimentation électrique permanente. Caractéristiques supplémentaires : Télécommande avec 10 boutons-poussoirs mécaniques simples au maximum. Réglage manuel du mode de fonctionnement des LED (mode RL-LED) Protection électronique contre les surcharges, contre la surchauffe et contre les courts-circuits. Réglage de la plage de variation : luminosité minimale et maximale. Réglage d’horaires.
  • LED indications

    Mureva EVlink – Wiser Home Device User Guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing the device User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays solid green for a time, before turning Off. Resetting
  • À propos de l’appareil

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    commandez aucun appareil dépendant d’une alimentation électrique permanente. Caractéristiques supplémentaires : Télécommande avec 10 boutons-poussoirs mécaniques simples au maximum. Réglage manuel du mode de fonctionnement des LED (mode RL-LED) Protection électronique contre les surcharges, contre la
  • Adjusting the brightness on the dimmer

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    switch with Multiwire micro module dimmer. Press and hold the left mechanical push button for 15 s. The dimmer LED blinks green and then the connected load blinks till the settings mode is confirmed. Refer to the following sections for minimum and maximum brightness settings. Some lamps have a
  • Affichages LED

    Ovalis - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Affichages LED Affichages LED Affichages LED Appairage du dispositif Action de l’utilisateur Affichage LED État Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en
  • Wiser Power Micromodule Wiser Home Device User Guide

    automation– Any condition: Any one of the condition must be met to trigger an automation. 4. Tap Add conditions (C) and select any of the following (D): – Device status change (Select the device)– Away Mode (Enable or Disable)– Energy Price changes(To define the energy price limit) NOTE: This condition is
Page 72 of 145