Micromodule Wiser_DUG pour radiateurs Fil Pilote_WH-05

Au sujet de l’appareil

Le micromodule Wiser pour radiateurs Fil Pilote (ci-après dénommé module) est destiné à la commande de radiateurs électriques compatibles FIP. En combinaison avec l’application Wiser et un thermostat compatible avec Wiser, la température de la pièce peut être réglée. Il est possible de mesurer la consommation d’énergie et, si nécessaire, de délester la charge.
La pièce disposera d'un thermostat d'ambiance (capteur de température). L'utilisateur définit le point de consigne de la pièce et la passerelle compare la température de la pièce. Si elle est trop faible, la passerelle envoie la commande au module pour chauffer. Une fois la température de la pièce réglée, la passerelle envoie la commande d'arrêt du chauffage.

NOTE:
  • Un maximum de 4 modules peuvent être ajoutés à une pièce.

  • Le radiateur électrique doit être réglé sur le mode automatique, car Wiser peut uniquement contrôler la température ambiante en mode automatique. Nous recommandons également de définir une température de consigne plus élevée que d'habitude, par exemple 25 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?