Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Application eSetup

L'application eSetup for Electricians est l'application dédiée aux électriciens pour configurer les appareils Smart Home et Smart Panel.

Pas besoin de PC ou d'outils complexes pour configurer les systèmes intelligents - tout peut être fait via smartphone, grâce à l'application eSetup for Electricians

Avec l'application eSetup for Electricians, vous pouvez

  • Mettre en service des produits Wiser avec des conseils pas à pas

  • Voir l'installation complète en mode DEMO (pas besoin d'appareils réels)

  • Définir le système et les réglages des appareils

  • Vérifier et tester l'installation

Connectez-vous directement au produit via Bluetooth ou Wi-Fi. Cette application dédiée aux électriciens est un outil de mise en service pour les appareils Wiser dans les bâtiments résidentiels et les appareils SmartLink, Powertag dans les petits bâtiments.

NOTE: Tous les appareils Wiser ne peuvent pas être configurés en utilisant l’application eSetup. L'application offre la configuration pour les appareils tels que les appareils d'éclairage et de volets, Evlink Home Smart / Schneider Charge.

Utilisation de l’application eSetup

Avec l'application eSetup, vous pouvez configurer des appareils sans avoir besoin d'une connexion Internet.

Votre smartphone se connectera directement à l'appareil.

Vous pouvez définir le nom de l'appareil et l'affecter à une pièce. Les autres réglages dépendent des appareils individuels.

Vous pouvez tester les appareils.

Pour configurer un appareil :

  1. Choisissez le type d'appareil (appareils d'éclairage et de volets).

  2. Choisissez le type d'appareil spécifique, par exemple un variateur rotatif.

  3. Connectez l'appareil à l'application en le configurant en mode Appairage.

    L'application vous montrera comment configurer l'appareil en mode Appairage.

  4. Définissez le nom de l'appareil.

  5. Attribuez l'appareil à une pièce.

  6. Testez l'appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.