Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Automatismes

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des moments programmés. En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.

Les conditions peuvent être:

  • Changement d’état d’un appareil.

  • Activer le mode Absence.

Les temps peuvent être:

  • Heure précise de la journée (par ex. 7h30 tous les jours).

  • Période de temps (p. ex. du lever au coucher du soleil).

Les actions peuvent être:

  • Modifier l’état d’un appareil (p. ex. volet ouvert 50 %).

  • Envoyer une notification.

  • Activer un moment.

Limitations:

  • Nombre maximum d’automatismes: 10

  • Nombre maximum de conditions: 10

  • Nombre maximum d’actions: 10

Un automatisme nécessite au moins une action et une condition ou une heure précise de la journée.

NOTE: Un automatisme ne modifie l’état d’un appareil qu’une seule fois, en fonction des conditions. Si vous souhaitez inverser le changement d’état, vous devrez créer un autre automatisme. Par exemple, si vous voulez commuter une lampe en fonction de la détection de mouvement, vous devrez créer un automatisme « Détection de présence - Lumière ALLUMÉE » et un autre « Aucune présence détectée - Lumière ÉTEINTE ».
IMPORTANT: La nouvelle action remplace toujours l’action en cours. Par conséquent, si un nouvel événement est ajouté à l’automatisme ou si un fonctionnement manuel se produit alors qu’un automatisme programmé est en cours, le système interrompt l’automatisme en cours. Pour une compréhension détaillée du mode d'action / de commande qui a priorité sur les autres, consultez le document Comprendre les priorités du mode de commande.

Les automatismes sont créés et édités dans l’écran « Automatismes » (A).

Vous pouvez activer (ON) ou désactiver (OFF) un automatisme en appuyant sur le curseur (B).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.