Showing 7,211 - 7,220 of 9,846 results

Page 722 of 985
  • Konfiguroi yhdistetyt yhteydet

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    lisäämiseen/vähentämiseen. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet > Mikromoduuli - himmennin > Konfiguroi yhdistetyt kytkimet (A). Valitse painike, jonka haluat konfiguroida. Painike 1 Painike 2 Oletusasetuksena on painike 1 konfiguitu yhdistettyyn valo-ohjaukseen, ja voit konfiguroida sen
  • Deaktivering af tilsluttede kontakter

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    modul - Lysdæmper > Konfigurer tilsluttede kontakter (A). Vælg den trykknap, du ønsker at deaktivere. Trykknap 1 Trykknap 2 Tryk pü Fjern konfigurationen (B) i menuen, og tryk derefter på Ja, jeg er sikker for at bekræfte og deaktivere trykknapkontakten.
  • Enhet med signalproblem

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    information om enheter som har signalproblem. Enhet med signalproblem: A Visar en lista över alla enheter som för närvarande är offline. B Listar enheter som har svag signalstyrka. C Tryck på Signal och lösningar för detaljerad information om Zigbees signalstyrka och möjliga lösningar.
  • Limitations of the Wiser System

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System When commissioning a Wiser system, it is important to understand the system limits, such as the maximum number of supported devices. System Limits Maximum number of Devices Zigbee 63 Hub 1 PowerTag E 20 Rooms 16 Moments 20 Automations 10 Energy Maximum overall Maximum per Room PowerTag E 20 - PowerTag C 20 -
  • Inzichten

    Wiser Home – Systeem gebruikshandleiding (België)

    voor meer informatie de Gebruikershandleiding van het betreffende apparaat. Voor een meer gedetailleerd overzicht tikt u op Energiekosten (A). Energie-inzicht zonder verwarmingsapparaten: U kunt het weergegeven tijdsbestek (dagen, maanden en jaren) wijzigen. Indien u de PowerTag geïnstalleerd hebt op zonne-energie of zonne-energie met batterij kunt u via Mijn besparingen de spaar- en winstgeschiedenis bekijken.
  • Aktivitet og omgivelser

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Aktivitet og omgivelser Aktivitet og omgivelser Aktivitet og omgivelser (A) viser interessante fakta om, hvordan du bruger dit varmeanlæg, og andre interessante ting, der er sket i dine omgivelser i den aktuelle måned. Disse tal opdateres hver time. Antallet af gange, som du har skruet ned for
  • Identifikation af enheden

    Wiser røgsensor 230VAC – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identificer enheden blandt røgalarmerne, der er tilgængelige i et hjem, ved hjælp af Wiser Home-appen. Tryk på på Hjem skærmen. Tryk på Enheder Identificer (A). Lysdioden på røgalarmen kan tage op til 60 minutter om at
  • Reinicio manual del dispositivo

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Reinicio manual del dispositivo Reinicio manual del dispositivo Reinicio manual del dispositivo Realice 3 pulsaciones cortas (<0,5 s) del botón Configuración/Reinicio y, a continuación, realice 1 pulsación larga del botón Configuración/Reinicio durante >10 s para reiniciar la alarma de humo al modo por defecto de fábrica. Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.
  • Kontrollera historiken

    ARGUS rörelsesensor utomhus 360 – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    rörelsesensorn finns. Välj önskad rörelsesensor i listan (A). Tryck på Historik (B). Tryck på något av följande alternativ: Temperatur: För att se temperaturhistoriken. Rörelse: För att se historiken över rörelsedetekteringshändelser. Tryck på Ladda mer för att se ytterligare 100 händelser.Historik över rörelsedetekteringshändelser under de senaste 30 dagarna och temperaturen under det senaste året kan kontrolleras.
  • Automaation muokkaaminen

    Exxact – Multiwire LED-säädin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    uudelleen. Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa. Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten (A) poistaaksesi sen. Napauta ⊕ Lisää ehdot (B) lisätä uusi ehto. Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla Sitten -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan. Napauta Säästä ja tallenna muutokset.
Page 722 of 985