DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Konfiguroi yhdistetyt yhteydet

Voit yhdistää yhden tai kaksi mekaanista painikekytkintä himmentimeen. Jokaisen kytkimen voi konfiguroita ohjaamaan yksilöllisesti valoa tai aktivoimaan hetken päälle-/poiskytkentään ja kirkkauden lisäämiseen/vähentämiseen.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Mikromoduuli - himmennin > Konfiguroi yhdistetyt kytkimet (A).
  3. Valitse painike, jonka haluat konfiguroida.
    • Painike 1
    • Painike 2
    Oletusasetuksena on painike 1 konfiguitu yhdistettyyn valo-ohjaukseen, ja voit konfiguroida sen seuraaville vaihtoehdoille tarpeidesi mukaan.
  4. Valitse jokin seuraavista:
    • Yhdistetty valo-ohjaus (B)
    • Hetki (C)
    HUOMAUTUS: Seuraavasta osiosta löytyy selitykset yllämainittuihin vaihtoehtoihin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?