SUG_NL_WH-04

Inzichten

De functie Inzichten geeft informatie over de jaarlijkse factuur voor het ingestelde tarief. Het helpt u om uw energieverbruik op te volgen.

OPMERKING: De optie om een tarief in te stellen is alleen beschikbaar als u een energieapparaat in uw huis hebt geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie de Gebruikershandleiding van het betreffende apparaat.

  1. Voor een meer gedetailleerd overzicht tikt u op Energiekosten (A).

    Energie-inzicht zonder verwarmingsapparaten:

    Tap banner (B) to enable Reduce My Bill with Artificial Intelligence (RMB - AI). RMB - AI is a feature that allows users to reduce electricity costs by enrolling high energy devices like . It is used with variable tariffs, such as peak/off-peak tariff, and relies on users to answer routine questions. Refer to Mijn factuur verlagen in Wiser Home for detailed information on the Reduce my Bill service.
    OPMERKING: Als u zonnepanelen hebt geïnstalleerd en geconfigureerd in uw huis, dan kan RMB - AI tot 50% besparen op uw elektriciteitsrekening.

  2. U kunt het weergegeven tijdsbestek (dagen, maanden en jaren) wijzigen.

    BELANGRIJK: Indien u de PowerTag geïnstalleerd hebt op zonne-energie of zonne-energie met batterij kunt u via Mijn besparingen de spaar- en winstgeschiedenis bekijken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?