Showing 7,961 - 7,970 of 9,969 results

Page 797 of 997
  • Configuring the device

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Configuring the device Configuring the device Configuring the device The Device Details screen allows you to configure the dimmer according to your preferences. On the Home screen, tap . Tap Devices Lights Dimmer to locate the Device Details screen. A Device Name: Tap to change the name of the
  • Einstellen der minimalen und maximalen Helligkeitsstufe

    Wiser Dimmaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Ausschalten der LED zu vermeiden. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Unterputz-Dimmaktor. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Minimale Helligkeit und die Maximale Helligkeit (A) zu erhöhen oder zu verringern.
  • Einstellen des RL-LED-Modus

    Wiser Dimmaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Einstellen des RL-LED-Modus Einstellen des RL-LED-Modus Einstellen des RL-LED-Modus Sie können den Dimm-Modus in der App ändern, wenn Sie Probleme mit dem Flackern von Leuchten haben. Durch die Änderung des Dimm-Modus wird auch die Dimmqualität verbessert. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Unterputz-Dimmaktor. Tippen Sie auf den Umschalter (A), um den RL-LED-Modus zu aktivieren.
  • Volet avec lames inclinables

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Volet avec lames inclinables Volet avec lames inclinables Volet avec lames inclinables Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Volets Volet avec lames inclinables. Appuyez sur Durée d’ouverture/ Durée de fermeture (A) et saisissez la durée d’ouverture/fermeture du volet
  • Auswählen des Gerätetyps

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    ändern, wenn sie über eine Neigungsfunktion verfügt. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Jalousien Unterputz-Schaltaktor. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie einen Gerätetyp aus. Wenn Sie als Gerätetyp Jalousie mit Kipplamellen ausgewählt haben, tippen Sie auf (B) und wählen Sie einen Lamellen-Typ (C) aus. Tippen Sie auf Einstellung.
  • Identifizierung des Geräts

    Wiser Heizkörperthermostat – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Heizkörper-Thermostat Identifizieren (A). Mit dieser Funktion blinkt die Thermostat-LED, so dass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Gerät startet und die Thermostat-LED blinkt. Die Thermostat-LEDs blinken weiter, bis Sie auf OK tippen.
  • Configuración del dispositivo

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    habitación, Termostato empotrable Wiser 2 A, o Sensor de temperatura y humedad), el sistema calcula la temperatura media medida desde los dispositivos para controlar la calefacción en función de la temperatura global de la habitación.Para más detalles, consulte la Configuración del dispositivo como fuente de temperatura.
  • Ställa in enhetsplats

    Wiser rumstermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    konfigurationsskärmen. På skärmen Inställning av enhet kan du ange Nytt rumsnamn (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B). Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på Ta bort från rummet (C). När ändringarna är klara trycker du på Skicka (D).
  • User interface lock settings

    Wiser Room Thermostat – Wiser Home Device user guide

    control: On the Home screen, tap . Tap Devices Room Thermostat Device lock (A). When the Room Thermostat lock is active, will appear next to the Room Thermostat.
  • Indstilling af gulvsensorens placering

    Wiser gulvvarmestyring/forbindelsesskinne – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Indstilling af gulvsensorens placering Indstilling af gulvsensorens placering Indstilling af gulvsensorens placering Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du indstille gulvsensorens placering. Forudsætning: Tilknyt en kanal til rummet. Sådan indstilles gulvsensorens placering: Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Gulvvarme Placering af gulvsensor (A) for at vælge Ikke tilknyttet eller vælge det ønskede rum, hvor gulvsensoren er tilsluttet. Tryk Ok
Page 797 of 997