DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Indstilling af gulvsensorens placering

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du indstille gulvsensorens placering.

Forudsætning: Tilknyt en kanal til rummet.

Sådan indstilles gulvsensorens placering:
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Gulvvarme > Placering af gulvsensor (A) for at vælge Ikke tilknyttet eller vælge det ønskede rum, hvor gulvsensoren er tilsluttet.
  3. Tryk Ok
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?