DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Identifizierung des Geräts

Mit der Wiser Home App können Sie einen Thermostat aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.
So identifizieren Sie den Thermostat:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Heizkörper-Thermostat > Identifizieren (A).
    HINWEIS:
    • Mit dieser Funktion blinkt die Thermostat-LED, so dass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Gerät startet und die Thermostat-LED blinkt.

    • Die Thermostat-LEDs blinken weiter, bis Sie auf OK tippen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?