DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-07

Einstellen der minimalen und maximalen Helligkeitsstufe

Wenn der Dimmer an eine LED angeschlossen ist, sollte die minimale und maximale Helligkeit eingestellt werden, um ein Flackern und Ausschalten der LED zu vermeiden.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Unterputz-Dimmaktor.
  3. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Minimale Helligkeit und die Maximale Helligkeit (A) zu erhöhen oder zu verringern.
    WICHTIG: Wenn das Licht nicht bei 0 % heller wird, passen Sie den minimalen Sollwert so an, dass das Licht tatsächlich heller wird. Ebenso stellen Sie für die maximale Helligkeit den maximalen Wert entsprechend dem Verhalten der angeschlossenen Leuchte ein. Wenn beispielsweise die Helligkeit zwischen 80 % und 100 % nicht zunimmt, stellen Sie den maximalen Wert auf 80 % ein.
    HINWEIS: Die Mindesthelligkeit muss niedriger sein als die maximale Helligkeit.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?