Showing 8,071 - 8,080 of 9,978 results

Page 808 of 998
  • Resetting the device

    Wiser Water Leakage Sensor – Wiser Home Device user guide

    successful reset of the sensor, the LED stops blinking. Then, the sensor restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns off to save the battery.
  • Indicações do LED no Quick Home Connect

    Unica - Botão variador de luz LED conectável – Wiser Home Dispositivo Guia do utilizador

    Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Emparelhar o dispositivo no Quick Home Connect Ação do utilizador Indicador LED Estado Prima 5 vezes o botão de pressão numa sequência rápida. O LED pisca a verde uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 60 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED para de piscar.
  • Resetting the device

    Unica - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    push button. Upon successful reset, the LED stops blinking. The dimmer restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
  • Fonctionnement d’un variateur

    Unica - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    activer/désactiver la charge connectée (A). Appuyez longuement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) de l’interrupteur sans fil (> 0,5 s) pour augmenter ou réduire la luminosité de la charge connectée (B).
  • Suppression de l’appareil dans le système Wiser

    PowerTag Energy – Guide de l’utilisateur de l’appareil Wiser Home

    ; Énergie et sélectionnez un PowerTag dans la liste. Appuyez sur Supprimer (A). Appuyez sur Supprimer du système. Toutes les données historiques seront supprimées de l’application.
  • Identificación del dispositivo

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Identificación del dispositivo Identificación del dispositivo Identificación del dispositivo Con la aplicación Wiser Home, identifique el dispositivo entre las alarmas de humo disponibles en un hogar. En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Identificar (A). El LED de la alarma de humo
  • Suppression de l’appareil

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Suppression de l’appareil Suppression de l’appareil Suppression de l’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez supprimer le détecteur de fumée du système Wiser. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Détecteur de fumée Supprimer (A). Appuyez sur OK pour
  • Resetting the device

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
  • Amazon Alexa™

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

  • Changer la puissance nominale

    Wiser micromodule de puissance – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    puissance nominale : Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Chauffage Micromodule de puissance Puissance nominale (A). Appuyez sur OK et saisissez une valeur entre 0 et 3 000 W. Les paramètres seront sauvegardés automatiquement. La valeur de puissance nominale ne sera utilisée que pour les mises à jour futures dans l’application Accueil Wiser.
Page 808 of 998