DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Suppression de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez supprimer le détecteur de fumée du système Wiser.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Détecteur de fumée > Supprimer (A).
  3. Appuyez sur OK pour confirmer.
    NOTE:
    • Le fait de supprimer le détecteur de fumée de l'application réinitialise l'appareil. Après la réinitialisation, la LED clignote en orange, indiquant que l’appareil est prêt pour l’appairage.

    • Si vous rencontrez toujours un problème avec la réinitialisation, consultez la section Réinitialisation de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?