DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, identifique el dispositivo entre las alarmas de humo disponibles en un hogar.
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > > Identificar (A).
    NOTA: El LED de la alarma de humo puede tardar hasta 60 minutos en parpadear e identificar. Este retardo depende del momento en que la alarma de humo se comunica con el hub de manera regular.
  3. Pulse OK para terminar de identificar el dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?