DUG_Power_Micromodule_WH-06

Changer la puissance nominale

Il s’agit de la puissance maximale que cet appareil peut gérer. Par défaut, la valeur est 2 000 W. À l’aide de l’application Wiser Home vous pouvez modifier la valeur si nécessaire.
Pour modifier la valeur de puissance nominale :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Chauffage > Micromodule de puissance > Puissance nominale (A).

  3. Appuyez sur OK et saisissez une valeur entre 0 et 3 000 W.
    Les paramètres seront sauvegardés automatiquement.
    NOTE: La valeur de puissance nominale ne sera utilisée que pour les mises à jour futures dans l’application Accueil Wiser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?