DUG_PowerTag-E_WH-10

Suppression de l’appareil dans le système Wiser

À l’aide de l’application Wiser, vous pouvez supprimer le PowerTag du système Wiser.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Énergie et sélectionnez un PowerTag dans la liste.
  3. Appuyez sur Supprimer (A).
  4. Appuyez sur Supprimer du système.
    Toutes les données historiques seront supprimées de l’application.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?