Showing 8,131 - 8,140 of 9,888 results

Page 814 of 989
  • Activation/désactivation du puck à l’aide de l’application

    Wiser micromodule pour interrupteur – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Activation/désactivation du puck à l’aide de l’application Activation/désactivation du puck à l’aide de l’application Activation/désactivation du puck à l’aide de l’application Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil. Appuyez sur (A
  • Brug af enheden

    Wiser trådløs relæ for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Brug af enheden Brug af enheden Brug af enheden Skærmen Styring gør det muligt for dig at tænde/slukke enheden og regulere forskellige indstillinger. På fanen Styring skal du vælge puck relæ. Skærmen Enhedsstyring viser følgende muligheder: A Tryk for at tænde/slukke enheden. B Tryk for at åbne
  • Indicación LED

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    por segundo. El dispositivo se encuentra en modo de reinicio. A continuación, el dispositivo se reinicia y el LED se vuelve ámbar indicando que está listo para el emparejamiento.
  • Changer l’orientation et l’emplacement des volets

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Volets. Mettez à jour l’orientation des volets et appuyez sur Enregistrer. Si un volet recouvre une porte, appuyez sur Oui, j’ai des volets sur une porte pour définir son emplacement. Si aucun volet ne recouvre une porte, appuyez sur Non. Sélectionnez les volets couvrant les portes dans la liste (A) et appuyez sur Terminer.
  • Pausa Säsongsbetonat komfortläge

    Wiser jalusibrytarpuck – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    den jalusi som du vill pausa Säsongsbetonat komfortläge för. Peka upp-/nedknappen (A) för att flytta jalusi till krävs position. Tryck på pausknappen för att välja hur länge du vill pausa Säsongsbetonat komfortläge. Du kan peka Avbryt när som helst för att avbryta pausen. Om du manuellt åsidosätter
  • Dépannage

    Wiser Tête de Vanne Thermostatique – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    15 minutes pour revenir à la normale. Le thermostat affiche « Hors ligne » dans l’application ou la LED centrale clignote. Signal faible entre la passerelle Wiser et le thermostat. Les piles doivent être remplacées dans le thermostat. Le thermostat a été réinitialisé par interaction humaine au
  • Setting the room temperature manually

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    will light up for 5 seconds. In the “ -” direction to lower the temperature. The blue LED will light up for 5 seconds. When the Thermostat cap is twisted, the set-point temperature is increased/decreased by 2 °C from the current room temperature. The boost is active for 1 hour. If the set-point temperature is already more than 2 °C above or below the room temperature, a boost will not change the set-point temperature.
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    Wiser Steuerung/Verteilerleiste für Fußbodenheizung – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
  • LED Behavior

    Wiser Home – System User Guide (France)

    your router is powered on and operating as normal. If you have changed your Wi-Fi ® credentials or installed a new router, configure the hub accordingly. Firmware update During the firmware update process, Hub will disconnect from Wi-Fi ®. Hub cannot connect to Wiser Cloud. The hub continues to control the connected devices as normal. The App will only connect to the Hub when your smartphone is in the same Wi-Fi ® network as the Hub.
  • Push-button Dimmer

    Unica - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    status LED blinks green. The light connected to the Push-button Dimmer blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Push-button Dimmer. The Push-button Dimmer can now be controlled by the Wireless switch.
Page 814 of 989