DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Indicación LED

Emparejamiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

3 pulsaciones cortas del botón Configuración/Reinicio o del pulsador.

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Una vez completado el emparejamiento, el LED brilla en verde durante unos segundos antes de apagarse.

Reinicio del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

3 pulsaciones cortas del botón Configuración/Reinicio o del pulsador y mantenerlo pulsado durante >10 segundos.

El LED parpadea en rojo una vez por segundo.

El dispositivo se encuentra en modo de reinicio. A continuación, el dispositivo se reinicia y el LED se vuelve ámbar indicando que está listo para el emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?