DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Dépannage

Symptôme

Cause possible

Solution

Le thermostat ne répond pas ou l’application ne mesure pas la température. Coupure de courant ou redémarrage de la génération de la passerelle Wiser. Après une coupure de courant, la génération de la passerelle Wiser peut mettre jusqu’à 15 minutes pour revenir à la normale.
Le thermostat affiche « Hors ligne » dans l’application ou la LED centrale clignote.
  1. Signal faible entre la passerelle Wiser et le thermostat.

  2. Les piles doivent être remplacées dans le thermostat.

  3. Le thermostat a été réinitialisé par interaction humaine au niveau de l’équipement physique.

  1. Appairez de nouveau le thermostat dans l’application.

  2. Remplacez les piles et recalibrez le thermostat. Reportez-vous aux sections Remplacement des piles et Calibrage de l’équipement

  3. Reconfigurez le thermostat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?